This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:当接收器具有内部终端时、DCLKoutX 输出终端

Guru**** 2811845 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/985856/lmk04828-dclkoutx-output-termination-when-receiver-has-internal-termination

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMK04808

尊敬的先生/女士:

从性能角度(相位噪声和 RMS 抖动)来看、最好在接收器具有内部终端时使用 LVPECL 或 LVDS/HSDS。

DCLKoutX 频率为2600MHz、接收器具有内部终端。

接收器:

适合使用 HSDS 6mA、8mA。 10mA 不是
LVDS 是合适的。
LVPECL 1600mV 是合适的。 2000mV 不是

驱动器:PECL

驱动程序:LVDS/HSDS

Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    相位噪声取决于缓冲器类型、而不是端接的位置。 每种缓冲器类型的本底噪声是不同的。 此外、支持的输出频率也不同。 在本例中、您需要2.6GHz、我认为只有 LVPECL 可以支持。 与 LVDS/HSDS 相比、LVPECL 的本底噪声最小。 由于信号反射、端接的位置将影响波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢你的答复。

    什么频率范围适用于 HSDS 和 LVPECL?  

    Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    HDSD 与 LVDS 类似、从1.5GHz 开始、振幅将显著下降。

    从 500MHz 开始、LVPECL 电压摆幅逐渐下降。 3GHz 时、电压摆幅可能会降至500mV。  

    LMK04808数据表第6.7节包含一些显示电压摆幅与频率间关系的图。