This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:无时钟输出

Guru**** 2512415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/985873/cdcm6208-no-clock-output

器件型号:CDCM6208

该芯片在我们的原型上没有时钟输出、无法锁定。 请询问我们在哪里找到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    请提供更多信息、说明提供了哪些输入、检查了哪些输出以及这意味着要使用什么应用。

    请仔细检查寄存器映射的编程、以确保分频器设置正确、并且 Fvco 频率处于2.39-2.55GHz (V1)或2.94-3.13GHz (V2)范围内。 PLL 上的环路滤波器也可能设置不正确、请尝试使用寄存器0进行其他设置。