This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:如何将 LMX2594输出 RFOUTB 直流耦合到 CDCLVP1204 LVPECL 输入?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/985741/lmx2594-how-to-dc-couple-lmx2594-output-rfoutb-to-cdclvp1204-lvpecl-input

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: CDCLVP1204

您好!

我有一个需要 将 LMX2594输出拆分为两个器件的应用。 我计划使用 TI 器件 CDCLVP1204 (LVPECL 输出分离器)来分离此输出、并且必须对连接进行直流耦合、因为转换中会存在必要的间隙。

遗憾的是、LMX2594数据表未非常详细地介绍其输出特性、因此很难确定它们是否兼容。

它只是说"这将具有大约2.3V 的最小电压和最大3.3V 的电压。"这是差分电压吗? 单端? 这是在哪个频率? 共模电压是多少?

 CDCLVP1204器件规定了1至 VCC - 0.3的输入共模范围、以及0.1V 至1.5V 的差分峰峰值。  

根据上述信息、我无法确定这些器件是否兼容、或者它们是否需要某种类型的外部端接至直流耦合。

感谢您的支持

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    我们建议使用以下互连。 CDCLVP 的输入将为直流偏置至2V。 电压摆幅可通过 LMX2594的 OUTx_PWR 进行调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的建议、但它是交流耦合的。 我想对连接进行直流耦合。 有没有方法可以实现直流耦合、例如使用电阻器端接? 示例如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    输出不是典型的 LVPECL、而是一个开漏缓冲器、因此直流特性将随输出功率的变化而变化。 我们没有 详细验证直流特性、也没有任何即时数据。

    如果需要直流耦合、我想先从图中开始、R1 = R3 = 100Ω Ω;R2 = 0Ω Ω。 调整电阻器值、使其与 CDCLVP 缓冲器的输入要求兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢-我将朝这个方向努力。

    Trevor