This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:是否允许使用多路输出?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/985703/cdce6214-q1-is-it-allowed-to-use-multiple-outputs

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

您好!

 CDCE6214的数据表中(表11、12和13)指出、"不应同时启用多个输出缓冲器"。 这是否意味着我应该先启用一个输出、然后启用另一个输出、或者我永远不应该在给定的时间启用两个输出?

在 OUT 应用中、我们使用 OUT1和 LVCMOS 输出以及 OUT2和 LVDS 输出、两者都生成相同的时钟。 我们打算同时启用这两个选项。

那么,如果我的理解是允许我就上述说明这样做吗?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该注释意味着对于一个输出、不应同时启用不同的缓冲器格式。 不同输出具有不同的缓冲格式完全没问题。

    此致、
    Hao