This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:如何使用 LMX2492斜坡计数功能?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/985151/lmx2492-how-to-use-the-lmx2492-ramp-count-function

器件型号:LMX2492

尊敬的团队:

以下是我的客户的配置要求:

一个线性调频脉冲中有3个斜坡、频率1:1500M-1505M、15us、频率2:1505M-1500M、19us、 RAMP3:1500m CW、5us

2.斜坡由 MOD 引脚触发

2. Ramp1触发 TRIG1引脚的标志

4.斜升应在10个线性调频脉冲后停止、直到 MOD 再次切换

请检查以下配置、已达到前三个要求(1&2&3)、但 MOD 引脚切换后斜坡无法停止。  但是、斜坡计数的材料很少、我认为我的配置中一定会有一些错误。 您能提供一些建议吗?

B&R

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    如果需要通过触发 A 手动触发斜坡、则斜坡编号3中的"下一个斜坡"应为"0"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您回答我的问题。  

    如果我将 ramp3的"下一个斜坡"设置为0、我认为 在 MOD 引脚触发后只会发送一个线性调频脉冲。 但我的要求是在一次触发后生成10个线性调频脉冲。 抱歉、如果先前的问题让您感到困惑。

     1.斜坡计数是否可以与外部触发一起工作?

    2.如何设置斜坡计数?

    请告诉我任何意见。  提前感谢。

    B&R  

    利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    尝试以下操作:

    斜坡计数 = 30

    取消选中 Ramp Auto (斜坡自动)

    设置拉电流中的斜坡=触发 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    谢谢、但仍然无法正常工作。  

    我找到了解决方案:  

    1.将 TRIGB 的触发器设置为 ramp_flag0

    2.将斜升计数的触发器设置为 TRIGB

    3.将斜坡计数设置为10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您的问题得到解决。 如果您有进一步的问题、请随时在此论坛中发帖。