This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:输入时钟规格

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/985515/lmk04208-input-clock-specifications

器件型号:LMK04208

您好!

我一直在研究入门级时钟(CLKinX)的规格、并产生了一个问题:


除了压摆率、频率和电压规格之外、对于波形(正弦、方形)还是对于方形、对于占空比、是否有任何建议或规格? 我可能需要使用占空比高于50%的信号。

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    对于 CLKinX、要求对于占空比不是很关键。  但是、无论何时使用倍频器、例如在 OSCin 上、您都希望占空比接近50%。  当然、您需要正确地以射频终止输入。

    尽管在较高频率下正弦波也没有问题、但方波通常可以更轻松地满足压摆率。

    希望这会有所帮助。

    73、
    Timothy