This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查可调整 OE 引脚和输出之间时序的时钟发生器

Guru**** 2875750 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/985349/survey-a-clock-generator-which-can-adjust-the-timing-between-oe-pin-and-output

主题中讨论的其他器件:CDCE6214

我们正在搜索符合以下规格的时钟发生器:

1.支持 PCIe 第5代应用的差分输出时钟(HCSL)。

2. OE 和输出之间的时序可调节。

2.支持101.375MHz 时钟输出(HCSL )。

您能否帮助确认 TI 是否拥有此类产品?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDCE6214可以支持 PCIe 第5代时钟。 它还可以支持101.375MHz (但在100MHz 下不能同时支持)。 您可以选择将4个 GPIO 设置为4个单独的 OE 引脚。 但是、不能选择调整 OE 有效和时钟行为之间的时间。  

    此致、
    Hao