This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:输出具有谐波和频率稳定性问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/984635/lmx2541-output-has-harmonics-and-frequency-stable-questions

器件型号:LMX2541

您好!

我对 LMX2541有一些疑问、配置500MHz 输出时 、FTEST/LD 可能会被成功拉高、但输出波形具有谐波。

配置如下:

问题1:500MHz 输出波形通过测试、我们可以发现它异常。  为什么?  

 

问题2:当使用频率计测试500MHz 输出时、采样时间为200ns、P-P 为0.9Mhz、我们可以发现 std=0.18Mhz 有点大。 这是正常的吗?  

 时钟源如下所示:

问题3;使用频谱测试500MHz 输出时、我们发现它会出现频率为1G 和1.5Ghz 的谐波。 如果使用信号发生器更改时钟源、它也会出现谐波、因此谐波与时钟源没有关系、如何生成谐波?

问题4:如果我们将分频器从6更改为3、并输出1GHz 时钟、在相同的测试条件下、我们可以发现输出波形优于500MHz 输出。 我们使用频谱进行了测试、它还具有2G、3G 谐波、但谐波振幅低于500MHz。

那么、为什么更高频率下的性能更好呢? 它是否有任何其他设计注意事项?  

 

 

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    问题1.

    示波器的带宽和采样率是多少? 他们是否使用探针获取波形或使用同轴电缆将输出端连接到示波器? 示波器的输入阻抗设置是什么?

    如果示波器设置正确、我希望它们将看到500MHz 方波时钟。 这是因为输出分频器是计数器、因此其输出是方波、尤其是在输出频率较低时。 如果示波器和探头的带宽不够高、则测量的波形将失真。  

    问题2.

    如果我读取它们的数据正确、它们的基准时钟频率在50.03MHz 和49.97MHz 之间变化。 合成器将该时钟乘以10次、达到500MHz。 因此、输出频率将在500.3MHz 和499.7MHz 之间变化。

    问题3.

    输出分频器之后没有滤波器、因此输出端会出现谐波是非常正常的。

    问题4.

    与 Q1相同、测得的波形取决于测试设备的能力和设置。 此外、在较高的输出频率下、输出分压器的寄生电容将使输出信号的边沿发生舍入。 因此、输出信号波形的边沿速率将变慢。 在频域中、这意味着谐波更小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noel,

    非常感谢您的回复。

    Q1:示波器的带宽为1GHz、采样率为10Gsps。 他使用同轴电缆,  跳线 连接上面原理图的红圈。 示波器的输入阻抗为50欧姆、所以示波器的设置应该没有问题。 同轴电缆的跳线是否会导致谐波?

     
    Q3:LMX25413030EVAL 是否出现具有500MHz 输出的谐波?谐波和 主频率之间的失调电压(dB)是多少?如果有任何其他解决方案可减少 EVM 板的谐波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    如果这个帖子的问题是寻找一个减少500MHz 输出谐波的解决方案、那么答案就是使用外部低通滤波器。 合成器不包含任何用于过滤输出的电路。 数据表中说、第2个谐波大约为-20dBc。