This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:PLL2_N_CAL 问题

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/984272/lmk04828-pll2_n_cal-questions

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04803

大家好、团队、

请帮我解决客户的问题。

  1. 如果 PLL2_N 与 PLL2_N_CAL 值不同(例如 PLL2_N=0x10和 PLL2_N_CAL=0x0C)、  是否可以保证|B ü ΔTCL |从初始值移位?
  2. 校准后、PLL2使用 PLL2_N 值。 如何检查校准是否成功完成?  校准需要多长时间?
  3. 在我的系统中、当在低温条件下启动时(20秒内启动一次)、输出端口有时不正确。 100个原型构建中的1个单元)。  
    在本例中、SPI、RESET、电源和 OSCin 波形看起来正常。
    但是、当启动失败时 、它会输出 高频率。 我认为它与校准有关。
    DCLKout7、8、10端口应输出122.8MHz、但其输出频率约为307MHz、接近于默认值。  寄存器设置与#2中所述相同。 请帮帮我。
  4. OSCin 输入30.72MHz 信号。 LMK04828 DS 没有有关 PLL2_N、PLL2_N_CAL、预分频器和 VCO 频率之间关系的公式。 它是否与 LMK04803 DS 中的表116和117相同?
    在9.7.8.3中、它指示包含 PLL2_N_CAL 预分频器。 因此、我想 确保这一点。
    正常模式:PLL PDF (N)= VCO 频率/(PLL2_P * PLL2_N)
    校准期间:PLL2 PDF (N_CAL)= VCO 频率/(PLL2_P * PLL2_N_CAL)   

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    您将其置于哪种工作模式(例如、单 PLL 模式、缓冲模式等)?

    您能否向我们提供输入频率、VCXO 频率和 VCO 频率等更多信息?

    ΔTCL μ V| 与 PLL2_N 或 PLL2_N_CAL 没有关系、此参数仅与 VCO 相关。  

    由于只有一个 VCO 内核、VCO 校准时间应该非常短、我猜在40MHz OSCin 下、它大约为10µs μ s。  

    我不知道有一种机制来监控校准状态、我需要询问团队中的某个人、他们比我更了解这个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    运行模式为单环路模式。

    VCXO = 30.72MHz (= OSCin 输入频率)
    VCO=2457.6MHz

    配置与图27相同。

    请 回答问题3和4吗?

    请在 此处找到 用于寄存器设置的内部链接。 (请连接至 VPN 进行下载)

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    由于 PLL2_NCLK_MUX = 0、因此不使用 PLL2_N_CAL。 此外、我认为这不是由于 PLL2_N_CAL 造成的 VCO 校准问题。 VCO 频率仅高达2.6GHz、如果输出从122.88MHz 变为307MHz 是由于 VCO 频率变化所致、则 VCO 频率必须为6.5GHz。  

    实际上、我认为编程未成功、器件处于 POR 状态。 在该状态下、时钟分频器为8、在 POR 时默认为 VCO0、因此输出时钟频率为307MHz。  

    由于处于 POR 状态、输出格式 SDCLKOUTI_FMT 为"断电"、因此您不应看到有效信号、请确认这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!  

    我的意思是307MHz 在 DCLKout8上被确认(不是 SDCLKoutX)。

    您提到 PLL2_N_CAL 未使用、但我不太理解这一点。

    DS 提到了对0x168进行编程时开始的频率校准例程。

    因此、我认为 PLL2_N 应该 与 PLL2_N_CAL 相同。

    您是否意味着当 PLL2_NCLK_MUX = 0时校准例程永远不会运行?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    由于此处未披露客户的注册信息、因此让我们将其脱机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们 继续离线解决此问题