This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:LMK00304输入压摆率和抖动

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/984490/lmk00304-lmk00304-input-slew-rate-and-jitter

器件型号:LMK00304
主题中讨论的其他器件: LMK00334

大家好、

当输入为 HCSL 时、我想知道输入信号压摆率限制。 我们的器件能否支持输入的0.6V-4V/ns 压摆率?

当输入为 HCSL 时、抖动和压摆率之间有何关系? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有任何反馈吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    是的、LMK00304可支持0.6-4V/ns 输入压摆率。

    请注意、电气特性是针对3V/ns 的输入压摆率指定的。 由于相位本底噪声增加、压摆率降低时抖动会增加。 因此、对于较慢的输入压摆率、性能可能与数据表规格略有不同。  

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lane。  

    同一个问题、 LMK00334如何?   LMK00334是否支持输入的0.6-4V/ns 压摆率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    是的、LMK00334也是如此

    此致、
    通道