This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:晶体谐振器 DSX321G (25MHz)是否可用于 CDCM6208V1?

Guru**** 2382540 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6652
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/984015/cdcm6208-can-the-crystal-resonator-dsx321g-25mhz-be-used-for-cdcm6208v1

器件型号:CDCM6208
主题中讨论的其他器件:TMS320C6652

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 CDCM6208V1 用作 TMS320C6652的时钟源。

 他们有几个问题、如下所示。 请给我回复。

 问题1. 以下晶体谐振器 DSX321G (25MHz)是否可用于 CDCM6208V1?

       DSX321G

       www.kds.info/.../

 问题2. 如果问题1回答是肯定的、您是否有针对外设部件的任何设计过程

      (尤其是电容器和电阻器)?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是的、这个 XTAL 应该可以。 无需电阻器。 对于该器件、您可以假设从12pF 的内部+ PCB 负载电容(单端)开始。 例如、如果您选择8pF 负载电容 XTAL、则意味着每侧需要16pF 的电容。 16 - 12 = 4pF、因此您现在可以在 P 和 N 上放置4pF。 同样、如果您选择12pF 负载电容版本、则在每侧放置24 - 12 = 12pF。 您可以参阅以下应用手册、了解有关 XTAL 的更多背景知识

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cdce6214-q1.pdf?ts=1615256545432&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Hao、

     非常感谢您的回复。

      我可以向您提出以下其他问题吗?

     问题1. 您提到的应用手册是否如下?

         https://www.ti.com/lit/an/snaa331/snaa331.pdf

     问题2. 他们是否应该使用应用手册中的方程式6?

     问题3. 对于 CDCM6208V1、公式6的 CINT_L1是什么?

        它是7.25pF 还是7.34pF 作为典型值?

     问题4. 客户仅使用辅助时钟。 在这种情况下、如何处理初级输入?

     请给我回复。  

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是的、这是正确的应用手册、您可以使用公式6。  

    是的、您可以将这些值用于内部负载电容器。

    如果未使用 PRIREF、则可以将其保持浮动。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Hao、

     我可以再问一个问题吗?

     如果客户使用 PRIREF 而非 SECREF、SEC_REFP 和 SEC_REFN 是否可以 像 PRIREF 情况一样保持开路(悬空)?

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    是的、如果输入通常未使用、则应保持悬空。