This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:CDCE6214的寄存器地址

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/984931/cdce6214-q1-register-address-of-cdce6214

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

您好!

我必须 通过 I2C 读取 R85并将其写入 CDCE6214的 R0寄存器。  我检查了数据表、找不到 R85、R84的寄存器地址 R0。  

您能否告诉我这些寄存器的寄存器地址、以便我可以读取并写入其中的值?

如何 通过 I2C 命令读取 HW_SW_SEL 值?

谢谢、

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    如果您正在寻找寄存器说明、则有单独的文档。 它位于产品文件夹下。 HW_SW_CTRL 引脚电平在外部设置、其电平无法通过寄存器读回。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    寄存器说明

    >>它在 TI.com 上吗? 您能否共享寄存器描述的链接?

    HW_SW_CTRL 引脚电平在外部设置、其电平无法通过寄存器读回。

    >>感谢您提供此信息。  

    谢谢、

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    是的、可以在以下位置下载: https://www.ti.com/lit/pdf/snau247

    此致、
    Hao