This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:FM 调制

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2485E, LMX2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/984632/lmx2485e-fm-modulation

器件型号:LMX2485E
主题中讨论的其他器件:LMX2571LMX2541

大家好、我正在考虑将此芯片与 LMX2571 (集成 VCO)相结合。  LMX2571芯片提及 支持通过 SPI 进行直接 FM 调制。

但是、我无法在 LMX2485E 数据表中找到此信息。 快速问题是、如何使用 LMX2485E 进行 FM 调制、是否有一份文档对此进行了介绍?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、LMX2485E 不支持通过 SPI 接口进行调制。

    LMX2541支持简单的 BFSK、而 LMX2571支持更灵活的 FSK 配置。