This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03200输出问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/984221/lmk03200-output-issues

您好 TI 专家

   1:当前 LMK03200CLK0-CLK7可以实现所需的输出频率、请询问每个输出频率、例如 CLK0_P (clk0)和 CLK0_N (clk0*)频率波形是相同的、如果不同、如何配置?

   2:LMK03200LVPECL 时钟输出频率波形较差、如何配置如何解决?

   3:LMK03200LVDS 时钟输出频率波形更好地说明了如何优化、如何配置如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时钟输出是差分的、因此 P 和 N 端口将呈180度异相。 可通过 SYNC 功能在所有输出之间实现相位对齐。 检查负载端接和阻抗匹配以优化波形/信号完整性。

    此致、
    Hao