请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 大家好、
有关 LMX2594的快速问题。 我计划将器件用于固定频率、因此我只需要 CE、CSB、SDI、SCK 即可控制芯片。
能否使用10K 电阻器将其他控制引脚端接至 GND? 换句话说、我是否可以使用10K 电阻器将 RAMPDIR、RAMPCLK、SYSREF 频率和 SYNC 连接到 GND?
谢谢、
啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.