This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2EVM:LMK61E2EVM 机械制图和.stp 文件

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/983454/lmk61e2evm-lmk61e2evm-mechanical-drawing-and-stp-file

器件型号:LMK61E2EVM

是否有 LMK61E2EVM 机械制图尺寸、尤其是安装孔的过大尺寸、尺寸和位置。  此电路板是否还有.stp 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您查找的信息应在 EVM 用户指南中:  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南确实显示了电路板的图片和布局的 pdf、但未提供电路板尺寸、安装孔尺寸及其位置。  这是我需要的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我们必须查看 Altium 文件并返回给您。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以发布 Altium 文件或通过电子邮件发送这些文件、我会更好!  我使用 Altium。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板尺寸:3000 x 1980 mil

    用于拾取和放置的文件:

    e2e.ti.com/.../SV601195A_5F00_Pick-and-Place.xls

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板尺寸更有用、拾取和放置对安装孔没有帮助。  根据我的粗略测量结果、这四个孔的直径似乎约为150mil、位于距离电路板角的 X 和 Y 中250mil。  请验证、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直径156密耳。 距离电路板边缘250mil。