This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8573A:具有最低漂移的 RTC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP8573A, BQ32000, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982437/dp8573a-rtc-with-lowest-drift

器件型号:DP8573A
主题中讨论的其他器件: BQ32000BQ32002

大家好、

我们的客户有一个基于 Linux 的嵌入式系统、其 RS422接口的波特率为115200。 系统位于远程位置(而不是网络区域)、希望使用外部 RTC 设置其时间并使用时间戳进行数据记录。 在寻找 RTC 时、他们发现了 DP8573A。 客户想知道它是否可以与系统同步? 他们还想知道 DP8573A 是我们的 RTC、其漂移超时时间是否最低。 如果没有、是否可以为此应用推荐最佳器件?  时钟?

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    DP8573A 未指定漂移。 客户可以改用 BQ32000或 BQ32002、其预校准精度在电气表中有所规定。 此外、BQ32000/2具有校准功能、可用于提高精度

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的建议。 我们是否有用于 BQ32002的 MSP430驱动程序库?

    此致、

    Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    驱动程序链接: www.ti.com/.../BQ32KSW-LINUX

    此致、
    通道