This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SPI 访问故障

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/983893/lmx2594-spi-access-failure

器件型号:LMX2594

您好!

 

我的客户尝试通过 SPI 写入/读取 LMX2594寄存器、但效果不好。

不知怎么说、所有读回值都是零。

 

这里是我的客户提出的一些问题。

 

问题1:

虽然数据表规定了写入时的 TECs (min)= 5ns、读取时的 TECs (min)= 10ns、是否有任何 TECs (max)规格? 在我的客户电路板上、TEC 为几百毫秒。 如果 TECs 长时间退出、是否没有 SPI 访问超时?  

 

问题2:

在我的客户电路板上、SCK 不是连续的。 SCK 每8个时钟间歇性重复、如下所示。 这是正常的、还是 SCK 必须是连续的?

 

 

问题3:

您能否评论一下是否有其他可能的原因?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    没有最慢的 SCK 速率要求。

    您能否提供测得的 SPI 波形? 例如、对 R6进行编程并捕获波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

     我的客户使用两个 LMX2594并将其 MUXout 连接在一起。
    通过断开连接、问题消失了。
    我关闭这个线程。

    此致、

    希拉诺