This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:示例寄存器编程代码?

Guru**** 2422450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/983109/lmx2820-example-register-programming-code

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2594

团队-

我们是否有任何代码示例可为客户提供帮助加快其控制器代码编程 LMX2820寄存器的速度?

似乎我们已经这样做了、让客户重新做是一件耻辱。

并不一定是完美的、只是开始使用的东西。

如有必要、请通过内部电子邮件联系我。

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Antenna、

    遗憾的是、我们没有任何控制器代码可供共享。

    TICS Pro 可以导出文本文件中的所有寄存器值、用户可以利用这些值要求其控制器生成 SPI 信号、以便对 合成器进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、此处的 TICS Pro 寄存器计算没有帮助。  在此应用中、我们需要快速扫描通道、而不仅仅是将 PLL 设置为特定频率。

    当然、在某个地方必须有这样做的代码吗?  如果这很重要、我们会与有问题的客户签订 NDA。

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Antenna、

    这不是 NDA 问题、但我们根本没有代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TICS Pro 的源代码如何?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Antenna、

    可从此处获取:

    C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2594