This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:单端输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/983810/cdclvp1204-single-ended-output

器件型号:CDCLVP1204

大家好、

我的客户计划使用200MHz LVPECL 时钟。  对于下面的配置、他们希望使用方波驱动 CDCLVP1204单端。 建议的最小电压是多少? 我看到差分但非单端的建议规格。

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    此用例与图14中的图非常匹配。

    在 LVCMOS 输入情况下、INP1应用作单端方波输入、IN1N 偏置为 Vth。 第6.6节描述了 LVCMOS 输入情况的电气特性、包括允许的阈值电压和高/低条件。 总之、只要 Vth 介于1.1V 和1.8V 之间、INP1上允许出现方波、其中 VIH=Vth+0.1V、VIL=Vth-0.1V、输入幅值可以从0V 到 Vcc。

    此致、