This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:有关计时的查询

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/983808/lmx2491-inquiry-on-clocking

器件型号:LMX2491

你好。

我们的客户对 LMX2491计时有疑问。 数据表中显示、要在芯片上使用差分时钟、应使用100Ω Ω 差分端接、然后交流将芯片的 osc 引脚与时钟信号耦合。

据他们了解、如果 oscin 引脚未在内部偏置、则会将这些引脚暴露在负电压下。 在这种情况下、这些引脚将看到的最大负电压约为-800mV。 这是可以接受的吗?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    实际上、OSCin 引脚是自偏置的。 偏置连接的阻抗很高、因此如果您要进行直流耦合、则可以轻松覆盖它、但交流耦合时、OSCin 的输入自然会在中等范围(~1.65V)附近保持稳定。 因此、如果它们将±800mV 信号驱动到交流耦合的 OSCin 引脚中、则不应存在任何问题。

    此致、