This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:Vcc 为0V 时的输入信号

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1212, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/983371/lmx2491-input-signal-while-vcc-is-0v

器件型号:LMX2491
主题中讨论的其他器件:CDCLVP1212

大家好、团队、

您能否确认/澄清下表中的以下要点:

  • RF 输入引脚是否为 I/O 输入? 还是 I/O 输入仅意味着逻辑信号输入?
  • 在电源(Vcc)打开之前、是否可以向 I/O 引脚施加任何信号? 因为它超出了(Vcc (0V)+ 0.3V)规格。
  • 如果我在输入端有射频信号、我将会遇到问题

对于 CDCLVP1212也有同样的问题、如果我有射频信号并且 Vcc 为0V、我有问题吗?

如果存在问题、我们需要考虑先给时钟链中的最后一个器件供电、然后再逐个为其供电、直至达到射频源。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、您好!

    • RF 输入引脚是一个 I/O 引脚、用于绝对最大额定值。
    • 如果电源超过±0.3V、则不建议在电源打开之前向 I/O 引脚施加信号。 有 ESD 结构将射频输入连接到电源轨。
    • 只要输入端的射频信号很小(<±0.3V)、就不会导致问题。 较大的信号可能会导致问题、应在 LMX2491上电之前进行门控。
    • CDCLVP1212的规则略有不同:
      • ±0.5V 而不是±0.3V
      • CDCLVP1212上的输入电流限制为20mA。 只要满足输入电流限制、就允许更大的信号(预期通过将电流限制在<20mA、更大的信号将被钳位到较低的电压)。

    许多射频源都带有使能引脚、否则可通过具有使能引脚的 LDO 供电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、

    日落