This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:未使用输出的 LMK00301电源

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/983216/lmk00301-lmk00301-power-supply-of-the-not-used-outputs

器件型号:LMK00301

大家好、团队、

我们使用的是 LMK00301、在某些项目中、我们不使用某些输出。 例如、在项目 A 中、我们不会使用 Bank_A 的输出。 在本例中、我们不希望将电源连接到 VccoA。 在项目 B 中、我们不会使用 REFout 的输出。 在本例中、我们不希望将电源连接到 Vccoc。  

此应用是否存在任何风险? 非常感谢!

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    我在内部进行了检查并收到了以下信息:

    “我不相信浮空未使用的 VCCO 电源会有不利影响。  但是,这不是我们评估部件的方式,因此除非绝对必要,否则我不建议这样做。”

    希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道