This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:CDCLVP1204 TERMIANTION 寄存器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, CDCLVP1204, TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982908/cdclvp1204-cdclvp1204-termiantion-reg

器件型号:CDCLVP1204
主题中讨论的其他器件:LMK61E2TLK10031

我将 CDCLP1204与 LMK61E2相连、如下图所示。

请验证上述原理图并提供要提供的任何额外端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是对原理图的一些反馈:

    • 假定 LMK61E2具有合适的 I2C 上拉电阻器
    • 考虑使用 LMK61E2数据表第10节(电源相关建议)中推荐的电源滤波器
    • CDCLVP1204数据表的图23显示了不同的电源去耦值、但您的滤波器看起来正常。
    • 我相信您打算使用 CDCLVP1204的 INP0/INN0输入对。 上面的原理图显示正在驱动每个输入对的同相输入。
    • 对于此交流耦合输入配置、请根据 CDCLVP1204数据表图13 (VBB = VAC_REF)、使用50 Ω 电阻器将输入连接到 VAC_REF

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane 先生:

    感谢您的反馈

    • 假定 LMK61E2 具有合适的 I2C 上拉电阻器
      •  是的、已提供

    • 考虑使用 LMK61E2 数据表第10节(电源相关建议)中推荐的电源滤波器
      • 是的、已提供
    •  CDCLVP1204 数据表的图23显示了不同的电源去耦值、但您的滤波器看起来正常。
      • 好的
    • 我相信您打算使用 CDCLVP1204的 INP0/INN0输入对。 上面的原理图显示正在驱动每个输入对的同相输入。
      • 是的、已更新原理图。
    • 对于此交流耦合输入配置、请根据 CDCLVP1204 数据表图13 (VBB = VAC_REF)、使用50 Ω 电阻器将输入连接到 VAC_REF
      • 如图13所示、它是 CDCLVP1204的输出、这与我连接输出的方式相同。
      • 在目的位置、我要连接 TLK10031、为此、需要在 TLK10031的输入侧使用任何终端?? 请指明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLK10031在 REFCLK 输入上有一个内部100欧姆电阻、无需外部端接。

    此致、
    通道