This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在外部引脚上触发单个斜坡

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982662/lmx2594-trigger-single-ramp-on-external-pin

器件型号:LMX2594

您好!

我无法理解如何配置 LMX2594、以便在外部引脚上生成简单的斜坡。 遗憾的是、数据表中的示例并不是很有用、因为触发器 A 和 B 机制等关键参数根本没有得到说明。 我想、如果我将 Trig A 和 B 设置为不同的引脚、我将能够触发单个上升或下降斜坡、并且具有更多的边沿、持续执行此操作。 情况似乎并非如此。 当对 RAMP_EN 进行编程时、斜坡运行一次、然后再也不会运行。

最后、我要执行以下操作:每当我在 RampClk 引脚上放置上升沿时、都会生成从4GHz 到4.005GHz 的单个斜坡。 这是可行的吗? 如果是、如何操作?

这是我当前的配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于某种原因、将图像粘贴到帖子中不起作用。 尝试编号2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    您已将其置于自动斜坡模式、因此每当选中 RAMP_EN 位时、便会开始斜坡。  

    如果您希望斜坡由 RampCLK 触发、请通过检查 RAMP_MANUAL 位来使用手动斜坡模式。

    斜坡限制不是很重要、您可以按如下所示进行设置、以获得更大的裕度。

    下图假设每次 RampClk 引脚中发生 L->H 转换时、VCO 频率将增加1MHz。 10个周期后、您可以反转方向、使其跳回10MHz 至原始频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我担心这对我的应用不起作用。 我只想触发自动斜升的开始、而不是每个单独的增量。 然后、在 RampClk 引脚的每个上升沿、开始另一个斜坡(不递增)。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    请尝试以下操作:

    只要启用了 RAMP_EN、RAMP0就会启动、但频率保持不变。 在给出 RAMPClk 引脚的上升沿之前、它不会移动到 RAMP1。 完成 RAMP1后、它将自动切换回 RAMP0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,这也不起作用。 RampClk 引脚的每个脉冲都会使 VCO 从新的起始频率(最后一个斜坡的末尾)继续前进。 我认为需要重置 RAMP0、然后它似乎可以正常工作。 不过,我仍然不是很喜欢。 理想情况下、斜升之间的时间不能超过5us、但必须通过 RampClk 信号触发、因为链中其他器件的某些配置发生在5us 内。 斜坡必须等待该配置完成。 我希望可以将 RAMP0_LEN 设置为1、以便我可以在任何时候发送 RampClk、而不用担心 RAMP0仍然处于活动状态。 当我这么做时、系统只是连续斜升。 似乎我必须坚持最低 LEN。 该值是什么(它看起来是2、但数据表中没有提到、我可以告诉它)?

    此外、是否可以在一个斜坡仍在运行时触发下一个斜坡?

    如果要对数据表进行修订、我建议展开斜升部分。 具体而言、说明斜坡触发器用于从斜坡的末端过渡到下一斜坡。 这与启动某个东西的正常触发器有很大不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我已经尝试稍微调整了参数。 我希望在30uS 内无需校准中扫描的情况下实现9500MHz 至9625MHz 的斜升。 我意识到这是一个很长的频率范围、但我想评估如果温度保持稳定是否可行。 不过,我不太确定我看到的是什么。 您能解释一下这种行为吗? (请参见图像)

    当将 VCO 压入无校准范围之外时、这是预期的结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我的故障、RAMP1无法直接返回 RAMP0、因为结束频率不等于起始频率。 我稍微修改了设置、请尝试一下。

    正确、由于 Kvco 小于100MHz/V、因此在该 VCO 频率下可能无法实现125MHz 无校准斜升