This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:最大电源电流

Guru**** 2946270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982128/cdce913-q1-maximum-supply-current

器件型号:CDCE913-Q1

大家好、

对于以下 Idd 和 IDDOUT 参数、您能否建议 CDCE913-Q1的最大电源电流?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    请参阅测试参数中提到的图1-3、根据设置的 Fvco、电源电流将发生变化。 您将使用的是一套规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    这是我的设置。 您能否为此设置提供最大电流?

    Fvco 196.608MHz

    Fout 24.576MHz

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    这将是此设置下您的最大值的估计值-同样、此器件的典型值如数据表的图1所示-我们将以+20%的偏差进行估算。

    Vdd = 1.8V、Vddo = 1.8V、Fvco = 196.6MHz、3个输出打开时的最大估计值为:

    IDD = 23mA

    Iddo = 4mA