This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:初始化时间

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982580/cdci6214-initialization-time

器件型号:CDCI6214

大家好、支持团队。

  我对初始化时间有疑问。

数据表描述了初始化时间(tINIT = tEELOAD+ tSTAB)为最大5ms。

但是、在我们的系统中完成 POR 后、需要超过10ms 才能成功进行 I2C 通信。

CDCI6214在初始化时间后是否需要额外的时间才能使 I2C 成功?

请告诉我任何信息或想法。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当使用 EEPROM 时、初始化时间适用。 tEELOAD 表示将 EEPROM 内容加载到寄存器所需的时间、tSTAB 表示稳定所需的时间。

    如果您使用 I2C 进行实时编程、则此规范不适用。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是说 POR 和第一个 I2C 访问之间没有规格?

    我们是否必须自行决定进行评估的时间?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    器件上电后即可访问 I2C。 但是、此处的"加电"意味着所有 VDD 引脚和 RESETN 引脚达到其最终值的95%。 在您的系统中、电源引脚斜升可能需要更长的时间。 您可以估算 VDD 斜升时间并决定何时开始对 I2C 进行编程。 tINIT 规格讨论的是另一个问题。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。

    我们将检查 斜升 时间。

    此致、