This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1208:失效防护功能

Guru**** 2773775 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982595/cdclvd1208-fail-safe-function

器件型号:CDCLVD1208

您好!

你好。

我们的客户正在使用 CDCLVD1208、他们发现这具有失效防护功能。 这是否意味着当 LVDS 输入断开时、输出将处于稳定状态?

此外、当器件输入悬空时、它们发现输出时钟引脚 OUTP0和 OUTN0处于高电平状态。 它们应该怎么做才能将输出拉至接地?

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    如数据表中"失效防护功能"之后所述、当缺少输入时、输出将被禁用。

    当输入选择引脚保持断开状态时、输出被禁用。 这是一个选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的支持。

    对于第2条陈述、输入悬空时是否有办法使输出拉至接地? 这是可行的吗? 如果是、您能告诉我们他们如何做到这一点吗? 谢谢你。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    与内部团队讨论后、"失效防护"是指输入的 ESD 失效防护。 这意味着您可以对输入施加一定的电压、而不会导致 CDCLVD 电源反向驱动(泄漏、上电问题)–这是传统 ESD 保护输入上的电压、并由二极管供电。

    请告知输入引脚是否保持悬空且无输入频率、或者引脚是否在无输入频率的情况下保持连接。