This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:校准功能

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982740/lmx2572-calibration-feature

器件型号:LMX2572

大家好、

我知道 LMX2572的 VCO 会进行自校准,我想知道在-40C (自动自校准)下打开部件后达到85C 时的行为。  它是否会保持锁定状态或是否需要重新校准?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    数据表第7页的表最下方有一个称为"允许的温度漂移"的规格。 该规格基本说明、对于-40°C 至85°C 的范围、校准器件时应允许器件温度与校准温度发生±125°C 的变化、而无需进行新的校准。 例如、在您的问题中、您在-40°C 时打开器件、执行自动校准、然后将器件温度提高至85°C; 器件应在-40°C 至85°C 范围内保持锁定状态、因为您在-40°C 至85°C 范围内进行了校准、并将温度提高了85 -(-40)= 125°C、这在允许的温度漂移规格范围内。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    谢谢!

    此致、

    康妮