This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC391:最新的 IBIS 模型

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982789/cdc391-newest-ibis-model

器件型号:CDC391

大家好、

您是否有适用于以下器件的最新 IBIS 模型或替代模型?

客户表示 使用5V 驱动时、输出波形不会上升到5v。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    不、恐怕不是。

    此致、
    Hao