This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:基准输入监控信息

Guru**** 2522270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982702/lmk05028-reference-input-monitoring-information

器件型号:LMK05028

大家好、

你好。

我们的客户正在使用 LMK05028时钟同步芯片。 数据表解释了包含以下输入监控器以评估参考时钟的有效性:基准验证计时器、振幅监控器、缺失脉冲监控器(晚期检测)、运行脉冲监控器(早期检测)、频率监控和用于1PPS 输入的相位验证监控器。

问题是:当其中一个监视器确定参考时钟无效时、是否有方法检测导致无效的特定监视器? E.G.G.、如果频率监控器由于基准输入不符合频率阈值而使输入无效、是否有办法确定这是确切的原因?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、  

    这里讨论了这一点:  

    听起来就像完全一样的好奇心-请告诉我它是否还没有被清除。  

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这是同一个客户。 您可以关闭此 TT。

    谢谢 Amin!

    艺术