This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:杂散

Guru**** 2543380 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982525/lmx2594-spur

器件型号:LMX2594

大家好 、

客户使用 LMX2594输出 DAC 采样时钟。 LMX2594的输入为93.75MHZ、VCO = 12GHz、输出为6GHz。 但是、3GHz 时存在杂散。 可能的原因是什么?

此外、其他调试条件:

当 VCO = 12GHz、VCO_PHASE_SYNC=1时、寄生频率为3GHz;在修改 LMX2594的 VCO 频率后、寄生频率会发生变化、但仍然是 VCO/4。

当 VCO = 12GHz、 VCO_PHASE_SYNC = 0时、3GHz 杂散信号消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    我认为问题是选中了 SEG1_EN 框。  这意味着、您无需再进行额外的2分频运行、即在3GHz 下消耗电流并产生杂散。

    尝试禁用此框。  我认为这会使您的冲动消失。