This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:4个时钟输入的功耗

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982626/lmk05028-power-consumption-from-4-clock-inputs

器件型号:LMK05028

您好!

我无法找到 LMK05028器件的典型功耗。 我计划具有@ 36MHz 的时钟输入和单个输出。

此设置的典型功耗是多少? 我不需要确切的数字、只是想知道它可能是什么。

谢谢、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    数据表第7.5节的第一部分对此进行了介绍(我假设您已经查看并困惑、因此我们将在此处详细介绍):  

    我了解您的需求:  

    • 4个36MHz 输入(请注意、仍需要 XO 输入)  
    • 1个输出-->只有1个 PLL  
    • -> 配置 A 中无需3环路/TCXO  

    因此,估计数如下:

    1. IDD_INX (mA)- 3.5 x 3 + 6  
    2. IDD_XO (mA)- 25
    3. IDD_PLL1 (mA)- 160
    4. IDD_DIG (mA)- 34  
    5. Iddo_x (mA)-假设 LVDS 输出类型- 22  

    请注意、如果您需要测量您在电压、温度和工艺方面可以预期的变化量、则表中也会提供最大值。  

    需要注意的第二个事项-您可以将 VDDO 电源降至1.8V、并节省一些电流(少量)、但肯定会节省一些功耗。  

    谢谢、此致、

    Amin