This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:基准输入监控

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982248/lmk05028-reference-input-monitoring

器件型号:LMK05028

大家好、我对 LMK05028时钟同步芯片的基准输入监控有疑问。

数据表解释了包含以下输入监控器以评估参考时钟的有效性:基准验证计时器、振幅监控器、缺失脉冲监控器(晚期检测)、运行脉冲监控器(早期检测)、频率监控和用于1PPS 输入的相位验证监控器。

我的问题是:当其中一台显示器确定参考时钟无效时、是否有方法检测导致无效的特定显示器? E.G.G.、如果频率监控器由于基准输入不符合频率阈值而使输入无效、是否有办法确定这是确切的原因?

谢谢、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    这更用于调试目的还是用于活动用途? 我问的原因是芯片在技术上没有任何具体的信息可以告诉你到底发生了什么故障、但在大多数情况下、我认为你应该能够收集你需要的所有信息。  

    出于调试目的、您只需一次只启用其中的1个、并提供参考时钟、然后在参考无效时查看哪一个时钟。 然后、您可以确定该机制是使您的参考无效的机制。  

    其他须知事项-  

    • 验证计时器实际上是器件满足其他有效要求所需的时间量。 因此、验证计时器将与其他机制(例如频率监控)结合使用。 为了通过验证时间和频率监控器-提供的参考值需要低于针对验证计时器上指定的时间长度提供的无效 ppm 值。  
    • 1pps/相位检测器不能与频率监测器结合使用。 1pps 实际上仅适用于1pps 信号、不会用于其他频率(尽管我认为阈值为2kHz 及以下)。
    • 频率监控器和缺少时钟监控器的声音可能相似、两者基本上都与频率漂移有关-但一个非常好(频率监控器)、另一个很粗调(缺少时钟)。 例如、如果基准漂移200ppm、频率监控器将触发(如果无效 ppm 低于200)、而这不会触发缺少时钟、因为没有任何缺失/欠压脉冲。 如果基准全部消失、那么从技术上讲、这两个都将被触发-然而、丢失时钟是一个更快的测量(因为它比较粗略)并且将立即触发、因此这将是无效的因素。  

    因此,我认为,在所有情况下,基本上应该清楚导致无效的触发因素。  

    另请注意、状态回读确实提供:  

    1. LOR_MISSCLKx
    2. LOR_FREQx
    3. LOR_AMPx  

    LOR:基准丢失。 因此、如果这导致无效、则应触发上述每个标志。  

    如果您认为某些评估无法涵盖特定场景、请提供详细信息、以便我更好地理解。  

    谢谢、此致、

    Amin