This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:转换/偏移环路实现、环路滤波器组件

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993427/lmx2820evm-translation-offset-loop-implementation-loop-filter-components

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820

下午好

我正在评估 LMX2820、并尝试通过在 RFOUTN 和 PFDIN 之间的反馈路径中使用混频器来改善相位噪声。  RFOUTP 连接到相位噪声测量系统、因此我可以监控频谱/相位噪声。 (因此、我有效地将差分输出用作分离输出、一个用于反馈路径、另一个用于监控)

我使用的是 EVM 上的默认环路滤波器值、具有400MHz 基准、400MHz PFD 和2GHz 射频输出。  N=20

1) 1) 如果我从内部分频器反馈更改为使用 PFD 输入、所有其他频率都相同、我是否需要更改环路滤波器组件(即、即使我仍使用相同的 PFD 输入频率400MHz、环路动态是否发生变化、因此本质上 N=1)?

2) 2) 当我切换到 PFDINPUT 模式(我选择 PFD_SEL、然后对 R0进行编程)时、我无法锁定。  反馈混频器 LO 为1600MHz、当与 LMX2820EVM 的2000MHz 输出相混合时、PFDin 处的输出频率为400MHz。  我已经尝试过滤混频器输出、以防互调器导致错误锁定。

3) 3) 当 LO 使用不同的频率源时、我能够使用反馈混频器锁定 LMX2820EVM、但相位噪声在同步输出上的许多边带中非常糟糕。

在反馈路径中是否有任何将 LMX2820EVM 与混频器结合使用的可行示例?

谢谢、我期待收到您的回复

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    几位时钟和计时工程师发表了一篇文章、介绍了 PFD 输入的使用及其实现的结果、请 访问此链接 (https://www.planetanalogue.com/improve-phase-noise-by-down-converting-the-vco-frequency/)。

    1. 环路增益会随着 N 分频器值的变化而变化、因此环路带宽将发生变化。 您可以更改环路滤波器组件、也可以出于测试目的更改电荷泵增益(尽管更改电荷泵增益会增加 PLL 噪声贡献)。
    2. 由于环路增益增加了5倍、环路可能不再稳定。 您可以尝试将电荷泵增益降低五倍 、以快速检查环路在带宽降低时是否变得更加稳定; 如果这不起作用、 则获取用于示例的寄存器编程和环路滤波器值会很有帮助。
    3. 在使用不同频率源的情况下、由于 PFD 输入压摆率或杂散存在一些细微差异、器件可能会锁定。 我还没有一个很好的答案、所以首先请尝试调整环路带宽、 如果信号发生器之间的差异之后仍然相关、我们将解决该差异。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    非常感谢您的回复和技术信息链接。

    自我首次发布以来、我已经取得了一些进展、主要是在提高锁定可靠性方面。  我现在使用相同的 RFoutP (而不是使用通常端接的差分输出来提供反馈信号)、并将其路由到威尔金森分离器(一端用于在频谱分析仪上进行监控、另一端用于向 PFDinput 提供反馈)。

    我还在混频器反馈路径中放置了一些滤波器和增益、以便在 PFD 输入端充分抑制任何不需要的信号。  我现在可以始终如一地锁定。

    您关于降低电荷泵增益的建议非常有用。  尽管我能够使用反馈环路进行锁定、但锁定输出信号上有明显的边带、可以通过降低电荷泵增益来减少这些边带、尽管这是以相位噪声为代价的。  它们的减少不够、因此我将探讨如何重新调整环路滤波器以适应环路增益的变化。

    目前、使用反馈混频器的相位噪声明显比使用内部分频器20的相位噪声差很多。  使用反馈环路时、我希望与使用内部分频器而不使用反馈混频器相比、可提高10dB 至13dB。

    我将在调整环路带宽后进行更新。

    此致

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题出在我的反馈网络中的故障模块。  再次感谢您的帮助