This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:USB2ANY - LMK03806连接 Uwire

Guru**** 2968610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806, USB2ANY, LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/992712/lmk03806-usb2any---lmk03806-connection-uwire

器件型号:LMK03806
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMX2581

您好!

我想知道如何 通过 USB2ANY 10引脚电缆(J4)连接到 LMK03806

我使用 USB2ANY 接口适配器(TI.com) (第14页)作为参考

PIN2:µWIRE:CS

引脚3:µWIRE:SOMI

引脚4。  µWIRE:SIMO

引脚8。  μ µWIRE:SCLK

但在第12页中,我们还有:(

引脚3:SCLK

PIN7.SIMO

PIN8:SOMI

引脚9:CS

有人可以解释 PLS!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、USB2ANY 具有向后的电缆极性、因此引脚发生翻转。  请注意第14页表2中的电路原理图引脚编号与电缆引脚编号。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Timothy 的回答、

    我是否需要适配器板来将 USB2ANY 连接 到 LMK03806 或使用 Uwire 直接连接它们?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您无法直接将 USB2ANY 连接到 LMK03806。  不过、您只需使用跳线连接两个板即可。  您能不能建议、当您获取 EVM 时、它包含哪些用于电缆的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,因为我的问题不清楚。

    实际上、我没有购买  LMK03806 EVM、但我们有 一个由我的同事设计的电路板、其中使用 了 LMK03806。

    因此、我们使用 了包含在 EVM LMX2581 EVM 中的电缆和 USB2ANY (我们  在之前的项目中购买了它)

    直接连接意味着我使用跳线(电缆10引脚 <->电路板中的 PMOD 跳线)连接2个电路板

    我 看到、我们可以    直接使用10引脚电缆对 EVM LMX2581 EVM 进行编程、而无需任何 适配器板、但使用我们的板、却无法进行编程。  

    你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须查看您的电路板原理图。  这应该是有可能的。  但我想您可能被 USB2ANY 的翻转引脚欺骗、需要将电缆旋转180度。

    您是否能够在您设计的电路板上探测时钟、数据和 LE、以查看 USB2ANY "传送"它的位置?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还非常仔细地检查了两个连接器的引脚映射。

    我可以验证我们是否在板上的连接器 PMOD 的所需引脚处接收到良好的 SPI-Uwire 信号。

    但是  、我们在 LMK03806的14个输出时钟处看不到任何信号。  

    我认为 我们需要在发布电路板之前对其进行调试、或许有一天 我们会在这里进行肯定。 ;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在电路板连接器处捕获 SPI-uwrie 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Van-dung Pham、

    这些信号看起来像一些非常好的信号、我假设正确的信号位于正确的引脚上。  例如时钟上的时钟等

    在没有任何程序的启动时、您应该会在 CLKout8和 OSCout0上看到一个时钟。  OSCout0应是 OSCin 的缓冲副本、CLKout8的标称值应为98MHz。

    如果您看不到这些时钟、则可能存在非常根本的错误。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到的回复、

    我在 TICS Pro 上设置了10MHz 配置、在  OSCout0上只看到了一个10MHz 的输出(我们使用 了10MHz OCXO 振荡器)、但我在 CLKout8上没有看到输出。

    是否有任何重要参数可以改变游戏?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Van-dung Pham、

    您曾提到在 TICS Pro 上设置配置、您是否能够通过编程将 OSCout 断电来关闭它?

    如果您只是为器件加电、则可以看到 OSCout 的10MHz -但 CLKout8没有输出。
     -检查 SYNC 引脚输入状态。  我记得、它应该是低电平。
     -请确认每个电源引脚上的3.3V 电压。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    很抱歉、我无法通过 TICS PRO 中的编程将 OSCout 断电、从而关闭 OSCout。

    确认每个电源引脚上的3.3V 电压。

    在 SYNS 方面?  在以上答案中、只有4个引脚:  

    PIN2:µWIRE:CS

    引脚3:µWIRE:SOMI

    引脚4。  µWIRE:SIMO

    引脚8。  μ µWIRE:SCLK

    那么、请告诉我引脚同步来自10引脚 IDC 电缆的哪个位置? 什么是正确的连接?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将鼠标悬停在"用户控制"页面底部的"引脚"组中的 SYNC 引脚上会显示、USB2ANY GPIO1是左侧文本窗口中的 SYNC 引脚。  

    那么、这是电缆引脚#9。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 

    我从您的帮助中获得了这一结果。

     就 VOD (≈400mV)和频率(10MHz)而言、这对我来说似乎很合适

    但是、所有时钟输出都不是处于同一相位。

    在我的应用中、我希望所有14个输出时钟具有相同的相位和频率。

    也许我跳过 了 TICS PRO 中的一个重要参数?

    R0 (INIT)	0x00020200
    R0	0x00001F40
    R1	0x00001F41
    R2	0x00001F42
    R3	0x00001F43
    R4	0x00001F44
    R5	0x00001F45
    R6	0x11110006
    R7	0x11110007
    R8	0x11110008
    R9	0x55555549
    R10	0x1142400A
    R11	0x3401100B
    R12	0x130C006C
    R13	0x3B03826D
    R14	0x0300000E
    R16	0xC1550410
    R24	0x00000018
    R26	0xAFA8001A
    R28	0x0010001C
    R29	0x0080033D
    R30	0x0500033E
    R31	0x001F001F

    如果我提出一个愚蠢的问题,我很抱歉,因为我是这个领域的一个新手。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Van-dung Pham、

    没问题。  要同步所有输出、您需要提供软件编程来通过切换同步极性或切换 SYNC 引脚来执行同步。

    这样可以解决您的问题吗?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Timothy

    您是说 TICS Pro 中的此选项吗? 我已经切换了它。

    我想附上 TCS 文件以了解更多详细信息。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TCS 文件

    [SETUP]
    ADDRESS=888
    CLOCK=8
    DATA=4
    LE=2
    PART=LMK03806B
    IFACE=UWIRE
    ADDRESS_I2C=0x0
    
    [PINS]
    PINNAME00=SYNC
    LOCATION00=1
    PINVALUE00=True
    PINNAME01=TRIGGER
    LOCATION01=10
    PINVALUE01=True
    
    [MODES]
    NAME00=R0 (INIT)
    VALUE00=131584
    NAME01=R0
    VALUE01=8000
    NAME02=R1
    VALUE02=8001
    NAME03=R2
    VALUE03=8002
    NAME04=R3
    VALUE04=8003
    NAME05=R4
    VALUE05=8004
    NAME06=R5
    VALUE06=8005
    NAME07=R6
    VALUE07=286326790
    NAME08=R7
    VALUE08=286326791
    NAME09=R8
    VALUE09=286326792
    NAME10=R9
    VALUE10=1431655753
    NAME11=R10
    VALUE11=2495758346
    NAME12=R11
    VALUE12=872484875
    NAME13=R12
    VALUE13=319553644
    NAME14=R13
    VALUE14=990085741
    NAME15=R14
    VALUE15=50331662
    NAME16=R16
    VALUE16=3243574288
    NAME17=R24
    VALUE17=24
    NAME18=R26
    VALUE18=2947022874
    NAME19=R28
    VALUE19=1048604
    NAME20=R29
    VALUE20=8389437
    NAME21=R30
    VALUE21=83886910
    NAME22=R31
    VALUE22=2031647
    OSCIN00=10
    EXTRA_PLL_N_DIV_1_00=0
    
    [FLEX]
    CLKout0_FREQ=10
    CLKout10_FREQ=10
    CLKout11_FREQ=10
    CLKout1_FREQ=10
    CLKout2_FREQ=10
    CLKout3_FREQ=10
    CLKout4_FREQ=10
    CLKout5_FREQ=10
    CLKout6_FREQ=10
    CLKout7_FREQ=10
    CLKout8_FREQ=10
    CLKout9_FREQ=10
    OSCout0_FREQ=10
    OSCout1_FREQ=10
    PLL_PDF_FREQ=20
    PLL_REF_FREQ=10
    VCO_FREQ=2500
    bSync=SYNC
    stStatus=OSCin Frequency = 10.0 MHz
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我已经 通过切换 SYNC 引脚执行了同步、但我没有得到良好的结果。  只有10个输出具有相同的频率和相同的相位。  (从 clk3到 clk11 )

    Clk0和 Clk1的相位延迟 为154度

    Clk12和 Clk13的相位延迟为 145度

     我的配置文件中是否有任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Van-dung Pham、

    听起来您的所有输出都是相同的频率、10MHz…… 不是相同的相位?

    这里的问题是、您所称的 CLKout12/13实际上不是时钟输出、而是 OSCout。  OSCout 是 OSCin 的缓冲副本。  SYNC 后的时序不会将这些与 CLKout0至11对齐。  此外、由于通过 IC 的路径不同、这两组 CLKout 和 OSCout 之间的偏斜会增加。

    因此、您将收到预期的行为。

    这对您来说是有问题的吗?  或者、您是否只需要确认器件是否正常工作。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    实际上、在我们的设计中、clk0和 clk1连接到2路输出单端 SMA (其他为差动输出)。

    这就是我们在 clk0和 clk1中具有不同相位的原因

    对于 clk12和 clk13、原因如您所述。  

    我们的设计需要至少12个具有相同相位和频率的输出。 然后、我认为我们需要修改设计(只需将 clk12&13更改为 clk1&2)

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Van-dung Pham、

    听起来这将满足您的目标。

    73、
    Timothy