This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:设置配置问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/997651/lmk05318-setting-up-problems-with-configuration

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!  

实际上、我与网络同步器 LMK05318RGZT 合作、为光学通信生成 FPGA-SERDES 的低抖动参考时钟。

到目前为止、我尝试将 TICS Pro 的配置(TEC_GG.TCS)放在 芯片上、但这不起作用。 具体而言、在 LMK 上读取/写入某些寄存器(从 R101开始)会产生错误、并且器件从 I2C 总线消失、我需要重新为板/器件供电、以便使用 USB2ANY 再次连接到它。

我的配置中是否有错误? 评估板的原理图几乎便宜(请参阅 SchematicREFCLK.pdf)

提前感谢您的帮助

罗马 E.

e2e.ti.com/.../tec_5F00_GG.TCSe2e.ti.com/.../SchematicREFCLK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    从 TICSpro 生成的配置是否在 EVM 上进行了测试? 我假设不是、只想进行双次检查。

    在执行任何编程之前、您是否以 EEPROM 模式加电? 您能分辨出该器件的功能是否最佳-判断这种情况的最佳方法是电流消耗、即100s mA。 我看到原理图上有24MHz XO、因此工厂 EEPROM 配置不会锁定、因为它具有48.0048MHz XO。

    R101和更高版本与其他版本没有什么不同。

    此外、只需指出、寄存器地址方案在2个字节内完成。 请参阅数据表第58页的第9.2.2节、图58 (意外的数字和页码匹配)。 寄存器地址包括寄存器地址高电平以及寄存器地址低电平。

    我建议在 从 EEPROM 启动后只执行一个寄存器写入、例如断电和输出通道。 这将有助于衡量您的 I2C 事务是否正常工作。 您可以使用 TICSpro 获取准确的命令、并在命令对话框中看到该命令。 是的、即使该器   件不会锁定在您的电路板上(由于不同的 XO)并且不会有输出时钟、您仍可以通过电流消耗判断更新是否进行。 断电 和禁用通道将节省电流。

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、

    我´ll 看看,让你知道这是否已经解决了。

    大家好

    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、-

    感谢大家的帮助、我的电压很低、解决 了寄存器问题或 I2C 问题后、我的电压就变得很低了。

    实际上、我 有一些东西可以工作。

    使用我的配置、我可以生成输出时钟、但仅在 PLL 1断电并重新加电时才生成输出时钟。 从n´t 到 EEPROM 中的配置、器件将开始启动、这是否正常?

    提前感谢、

    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    这不是正常现象。

    因此、出厂 EEPROM 配置不会产生输出时钟。 您的板上有一个24MHz XO、对吗? 如果是这样、工厂 EEPROM 配置适用于48.0048MHz XO、因此它不会锁定且具有输出时钟。 您可以在48.0048MHz 的频率下将外部 sig gen 连接到 XO_P 引脚、以查看工厂配置是否正常工作。

    关于您的配置、您是否按照 TICSpro 上的步骤操作、然后按 RunScript 按钮?

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    是的、我按照说明操作并按 RunScript。 n´t PLL 已经运行、RunScript 也计算了我输入的新频率并在输出时生成它、但是从启动开始、它将一直工作、直到我通过相应的寄存器对 PLL 1断电一次。

    我´ll 使用 sig gen 和工厂配置、并尝试使用它。

    谢谢、 大家好

    罗马

    PS:是的、我使用24MHz XO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须稍微纠正一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须稍微纠正一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须稍微纠正一下、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须稍微纠正一下、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须稍微纠正一下、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须稍微纠正一下、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、

    我的 HMI 让人疯狂... ->

    我必须稍微纠正一下。 PLL 1n´t 锁定。 因此、仅当我对 PLL1断电并在 APLL1 ->断电(首先设置为"PLL1已禁用"、然后再次设置为"PLL1已启用")下重新启用时、才会生成正确的频率。

    脚本运行、但其软复位会清除任何输出、PLL1不会再次锁定。 如果我只是更改频率并重新计算、则输出会立即跟随新频率。

    -> PLL 1锁定的障碍是什么?

    我只是出于兴趣尝试在 PLL 2之后使用级联的 PLL 1、这将在 PLL 1和 PLL 2上执行几个启用/禁用操作后生成一个输出。

    遗憾的是、我没有一个能够在这里产生超过20MHz 频率的 Func-Gen、我需要订购另一个48.0048MHz XO 来尝试工厂设置。

    大家好、此致

    罗马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:  

    感谢您的帮助!  

    我发现了这个问题。 我原理图中的滤波器大幅降低了 XO 电压、使 LOS_FDET_XO 位始终会阻碍 PLL1的出现。 将 XO_FDET_BYP 设置为1或删除该滤波器可以解决该问题、而 LMK 现在甚至可以正确启动并相应地运行。

    再次感谢您的光临

    罗马