This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:不是 I2C

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/997730/cdci6214-not-i2c

器件型号:CDCI6214

大家好、支持团队。

 

CDCI6214没有硬件控制模式,CDCI6214是否可以在没有 I2C 信号的情况下工作(EEPROM 已配置)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有 EEPROM_SEL 引脚可供您从两个预编程的 EEPROM 页面中进行选择。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao Z、

    感谢您的支持。

    TI 能否帮助客户将 程序加载到 EEPROM 中?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有为客户提供 EEPROM 编程支持服务。  但是、您可以使用第8.5.1节中的过程对其进行编程。

    如果您需要加载 EEPROM 的硬件、有些公司销售 CDCI6214 EEPROM 编程产品。

    73、
    Timothy