This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:单脉冲输出

Guru**** 2588665 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/995126/lmk04832-single-pulse-output

器件型号:LMK04832

您好!

我正在配置2个 LMK04832评估板 (ZDM 中的主器件、  ZDM 中的从器件以及时钟恢复型 clkin0) 、如以下主题中所述

https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/969294/lmk04828-forwarding-clkin0-to-sdclkouty?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMK04828%20reclock#

我是否可以知道、如果使用相同的主从配置、 我能否从主从 LMK 向所有从 LMKs 发送脉冲 、以便所有从 LMKs 都输出同步脉冲?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,KGY,

    LMK04832仍可实现这一点、但由于对 LMK04832 SYSREF/CLKin0电路进行了更改、因此它有一些细微差别。  原始 POST 中概述的同步过程以及 ZDM 的限制可确保从 PLL 的 SYSREF 分频 器都处于同一相位。 但是、LMK04832没有 CLKin0旁路路径、CLKin0无法触发脉冲发生器。  为了利用对齐的 SYSREF 分频器、您可以设置从器 件以重新计时 SYSREF、以便主脉冲由从器件 SYSREF 分频器同时在所有器件上重新计时。 这也意味着从器件上的脉冲宽度将是其长度的两倍、因为重定时器只能在 SYSREF 分频器输出的上升沿重定时。 从理论上讲、这不会影响需要 JESD204B SYSREF 的系统、因为 与器件时钟相关的 SYSREF 边沿时序至关重要、但在 LMK04832上使用 CLKin0 SYSREF 时最好注意此限制。 如果这种行为是不需要的、您可以将主/从 SYSREF 分频器频率增加到12.5MHz、这样从器件 重定时会将每个从器件输出端的 SYSREF 频率降低到原始6.25MHz 脉冲; 由于在这两种情况下12.5MHz 仍然是主器件和从器件的 GCD、因此所有相同的同步过程和保证仍然保持不变。

    您还可以使用 SYNC 引脚来触发脉冲发生 器、如原始帖子中所建议的那样。 但是、这会给在所有器 件上以相同的6.25MHz (160ns)时钟周期触发脉冲带来额外的挑战(设置时间为~5ns)、我想任何这样的方法都需要更多的信号、并需要将复杂的信号从主器件路由到从器件。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我已经为时钟恢复 SYSREF [SYSREF_MUX =重新计时]设置了从器件 LMK。

    如何使 主脉冲由从器件 SYSREF 分频器重新计时?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KGY、

    当通过切换 SYNC 引脚或 通过 SPI 生成脉冲发生器请求来触发主器件时、每个从器  件在 CLKin0上看到 SYSREF 脉冲、并将该脉冲重计时到其自己的同相 SYSREF 分频器。 从器件的 SYSREF 模式输出应以1/2 的频率重复脉冲。

    如果您看不到这一点、 您的 SYSREF 相位可能会落后于 您的从器件参考时钟相位。  应设置主器件的延迟、以便主器件 SYSREF 脉冲边沿发生在从器件参考时钟边沿之前、以确保由从器件 SYSREF 分频器(该分频器应与从器件参考时钟边沿共用一个边沿)对其重新定时。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

     我将一个 LMK (作为主器件)的输出连接到两个 LMK (作为从器件)。 我将122.88MHz 输入主 LMK 的 clkin1。 我首先写入两个从器件 LMK 的寄存器、然后是主器件 LMK 的寄存器。 然后在主器件 LMK 上、我设置 SYN_DISCx ="1"。 我注意到、不同从器件 LMKs 的 DCLK 之间的相位关系在每次上电时都不是固定的。 我是否设置错误?  我已经连接了主器件和从器件的寄存器文件。

    2.为了将脉冲发送到从器件 LMK、在写入主器件 LMK 和从器件 LMKs 的寄存器后、我设置 SYSREF_MUX =脉冲发生器。 然后、我从主器件发送单个脉冲。  我无法在从器件 LMKs 的输出端看到脉冲。  我是否错误地配置了 LMKs

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../master.txte2e.ti.com/.../slave.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,KGY,

    一些意见:

    • 主器件将 SYSREF_MUX 默认为连续模式、我建议改为重新计时。
    • 两个器件似乎都设置了 DDLYdX_EN。 这仅对动态数字延迟是必需的、动态数字延迟通过在一定数量的时钟周期内调整占空比来改变时钟的相位而不进行同步。 对于每个输出、DDLYdX_EN 应设置为0。
    • 当 进入 CLKin0的主 SYSREF 脉冲被传送时、从 LMK 必须将其 SYNC_DISx 位设置为0、否则输出分频器将不会同时同步。
    • 从器件 PLL2_N_CAL 设置为9、但应设置为10以匹配 PLL2_N

    根据主文件、当您将 SYSREF_MUX 切换到脉冲发生器模式并写入 SYSREF_PULSE_CNT 寄存器时、似乎应该从 CLKout3和 CLKout9中获取 SYSREF。  

    此致、

    Derek Payne