This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:选择一个由 CPUOUT1驱动的合适 VCXO

Guru**** 2509735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/997514/lmk04208-selecting-a-suitable-vcxo-to-be-driven-by-cpout1

器件型号:LMK04208

您好!

我们的设计 实现了采用 LMK04208的122.88MHz VCXO、其控制电压范围(VC)为0V 至3.3V。 该 VCXO 由 CPUOUT1电荷泵输出驱动。
我们现在处于生产的测试阶段、原始 VCXO 已缺货。 因此、选择了替代器件、并且该 VCXO 的 控制电压范围(VC)为0.3V 至3.0V。
此外、在 LMK04208的数据表的第8页中提到、CPUOUT1的电 压范围为0.5V < VCPout1 < VCC - 0.5V。因此两个 VCXO 都可以 由 CPUOUT1控制。
因此 ,我想问 ,使用替代零件是否有任何性能下降。
 原始 VCXO 和替代 器件的数据表链接如下。
旧 VCXO: https://abracon.com/Precisiontiming/ABLNO.pdf
代以 VCXO: http://www.conwin.com/datasheets/vx/vx671.pdf

此致、
Arun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    LMK04208 CPout1可以控制两个 VCXO、因为它们的标称受控电压在 CPout1范围内。

    与旧的 VCXO 相比、您的备选 VCXO 在接近时具有更多的相位噪声。 根据您的应用、如果时钟抖动计算集成在12kHz 和20MHz 偏移之间、 则参考时钟(VCXO)的抖动"无关"。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢您的回答。 这可以解决我们的问题。

    此致、
    Arun。