This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:具有 MuxOut 引脚的 SPI 回读

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/997477/lmx2594-spi-readback-with-muxout-pin

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2595

大家好、

我正在使用此 IC、我对如何使用 MuxOut 引脚读取寄存器有疑问。

我能否将此引脚直接连接到 SPI 通信 MISO? 如果没有、我可以使用什么组件(二极管、什么类型)?

当引脚连接到 MISO 时、此总线是否可以由具有 SPI 通信功能的其他器件共享、例如衰减器、甚至其他合成器?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo、

    这有点棘手、因为目前它需要写入未公开的寄存器来对总线进行三态处理、但这是可能的! 请参阅以下帖子。  LMX2594和 LMX2595具有相同的寄存器布局、因此 LMX2595的建议也适用于 LMX2594。

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/980069/lmx2595-csb-line-communication/3625045#3625045

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dereck:

    我发现您提到的这篇文章非常有用、只是为了确保:如果我想读取合成器寄存器、我只需通过电阻器(10kΩ Ω)将 SDO 线路连接到 Muxout 引脚? 如果我想共享该 SDO 线路、我必须使用多路复用器、但也使用电阻器? 寄存器写入的其他内容。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡米洛

    要清楚:

    • 将 SDO 线路连接到每个 MUXout 的串联电阻应更小、可能为~100Ω Ω。 在 SDO 上使用此电阻器将 限制最大总线速度、但为了安全起见(防止 任何总线事故 损坏 SDO 引脚)很有用。 很明显、这不是上拉-它是一个串联电阻器、用于限制从一个 MUXout 引脚到另一个 MUXout 引脚的电流。
    • 如果您共用这条线路、则必须在每个 LMX 的回读完成后对 MUXout 引脚进行三态处理;否则一个 SDO 可能会与另一个 SDO 发生冲突。  在这种情况下、不需要多路复用器。
    • 作为替代方案、您仍然可以使用多路复用器在单个 SDO 上共享 MUXout、而不会对引脚进行三态处理。

    此致、