This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:ADS42LB69 ADC 的替代时钟

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69, LMK04828, LMX2594, LMX2572, LMK03328, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/997137/lmk04828-alternative-clock-for-the-ads42lb69-adc

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:ADS42LB69LMX2594LMX2572LMK03328LMK03318

我有一个 ADS42LB69 ADC、它现在由 SiLabs Si5326驱动。  我认为 Si5326的抖动规格不够好、无法使该器件满足 TI 针对该 ADC 的数据表规格。  TI 拥有 LMK04828、但这是具有太多时钟输出的相当大的部分。  我只需要足够的时钟线来驱动两个 ADC。  我的需求远低于14。  是否有适用于该16位 ADC 的 In Between 时钟器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    如果 ADC 只需要2个低抖动时钟、则可以使用 LMX2572 (低功耗器件)或 LMX2594 PLL 合成器、其抖动范围为~50fsec。

    谢谢、此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ajeet。  这很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    需要注意的另一点 是、如果两个 ADC 都需要与具有通用频率通道分频器相同的采样时钟频率、则可以使用单个 LMX PLL 合成器。  如果每个 ADC 需要两个不同的频率时钟、则可以使用  LMK03318或 LMK03328。