This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2433:出现在部件引脚2 Fin IF 上的相位检测器基准频率。

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2433, LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993137/lmx2433-phase-detector-reference-frequency-appearing-on-pin-2-of-the-part-fin-if

器件型号:LMX2433
主题中讨论的其他器件: LMX2485E

大家好、

你好。

我们的客户看到部件 Fin IF 引脚2上的相位检测器参考频率。
您希望看到的是什么级别? 这会进入其 LO 缓冲器、并在输出上引起不可接受的杂散电平。
VCO 缓冲器的精度。

随附的是相关文档:

e2e.ti.com/.../LMX2433.zip

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    这是特定于级别的应用、但我之前听说过这一点。   这是一个双 PLL、因此两个 PLL 的相位检测器频率不同、因此您可以获得一些与它们最大的共模数相关的混合产物。  如果您在 Fin 引脚上看到相位检测器频率、 那么我可以想到的是:

    请  尝试降低电荷泵电流、因为这可能会减少电荷泵在开启时产生的串扰量

    2. 尝试使用滤波器管脚和 VCO

    3. 放置一个电阻焊盘 (我已经尝试过它,它对我来说很有用,但这是很长时间前的事情)。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    对迟交的答复表示歉意。 我刚刚收到了客户的回复。 以下是他们的逐字答复:

    "所有3个建议的解决方案都经过了尝试、但都没有成功。
    尝试了哪种类型的电阻垫? 您能提供更多信息吗?
    此外、我还看到了一个较新的 PLL 器件、该器件的器件型号与我们正在讨论的器件型号相同、但结尾处有一个字母"E" 这个问题是否可能显示相同的问题?

    此外 、还尝试了哪种类型的电阻垫? 您能提供更多相关信息吗?"

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    这是一段时间之前、但我对焊盘所做的是将3dB 焊盘放置到 Fin 引脚上、并看到杂散减少了3dB。  它为焊盘分流330欧姆、18欧姆系列、分流330欧姆。

    此外、我认为您正在考虑 LMX2485E、它与 LMX2433系列不同。  我没有这方面的测试数据、但串扰问题很可能是 simlar。

    此致、

    Dean