This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:未正确生成频率。

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/996958/lmx2582-frequency-is-not-generated-correctly

器件型号:LMX2582

我们正在尝试在电路板上配置3.61GHz 的频率并配置以下寄存器、但我们不会获得3.61、而是获得3.63GHz 作为 LO 频率。

40:77
3e:0
3D:1.
3B:0
30:3个功能界别
2F:8CF
2E:FA1
二维:83e8
2C:A
2B:0
2A:0
29:e848
28:1
27:8204
26:1c
25:4000
24:11.
23:1b
22:c3ea
21:2A0a
20:210A
1F:401
1E:34.
一一:八十四
1C:2924
19:0
18:509
17:8842
16:2300
14:12c.
13:965
E:18c
D:4000
C:7001
B:18.
答:10d8
9:302
8:1084
7:28b2
4:1943
2:500
1:808
0:2218

谢谢

Dhriv Goyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    参考时钟频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    122.88 MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    我已将您的配置加载到 TICS Pro、看起来您没有正确的配置。 请使用 TICS Pro 生成所需的配置并使用您自己的软件交叉检查寄存器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我已经使用 TICS Pro 生成了配置、并配置了以下寄存器值、但仍然无法生成3.61GHz 频率、而是生成3.63GHz 频率。

    40:77
    3e:0
    3D:1.
    3B:0
    30:3个功能界别
    2F:8CF
    2E:FA1
    二维:83e8
    2C:A
    2B:0
    2A:0
    29:4240
    28:女
    27:8204
    26:1c
    25:4000
    24:11.
    23:1b
    22:c3ea
    21:2A0a
    20:210A
    1F:401
    1E:34.
    一一:八十四
    1C:2924
    19:0
    18:509
    17:8842
    16:2300
    14:12c.
    13:965
    E:18c
    D:4000
    C:7001
    B:18.
    答:10d8
    9:302
    8:1084
    7:28b2
    4:1943
    2:500
    1:808
    0:2218

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    您能否提供 TICS Pro 配置的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    请尝试此配置、确保您的编程序列是从 R64到 R0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这给我比以前更好的结果。 您能告诉我原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    我通过 CAL_CLK_DIV =除以2来降低校准速度、这将确保 VCO 正确校准。

    原始 FPD 有点高、这就是迫使您使用二阶混泥的原因。  

    尽管您不需要通道 B、但根据数据表的建议、最好使输出多路复用器 B =输出多路复用器 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我希望生成介于700MHz 至4500MHz 之间的频率。 那么、我是否可以为所有频率保持相同的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的建议。 它完全解决了我的问题。