This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 TICS-PRO 连接 LMX2594

Guru**** 2930920 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2595, LMX2594, LMK61PD0A2, LMX2594EVM, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/997140/connecting-lmx2594-throuh-tics-pro

主题中讨论的其他器件:USB2ANYLMX2595LMX2594LMK61PD0A2LMX2594EVM产品

大家好、我们有一个定制的 RF-SoC 板。 根据电路板用户指南、我们能够使用 TICS PRO 软件对 LMX2594进行编程。 我们尝试了许多方法来连接 LMX2595、但 TICS PRO 说器件未连接。  在这种情况下、我们是否需要使用特殊硬件、如 USB2ANY 接口适配器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ihsan、您好!

    您还应该收到一个包含 LMX2594EVM 套件的参考设计电路板。  其中包含一个运行 USB2ANY 软件的 MSP430以及一个 LMK61PD0A2器件、用于为 LMX2594提供参考。

    将 USB 电缆连接到 Reference Pro 时、如果在 TICS Pro 中未检测到 USB2ANY、则可能需要重新刷写 Reference Pro 板。  为此、请在 TICS Pro 运行时将 USB 电缆连接到 Reference Pro、同时按住固件更新。  理想情况下、会弹出一个窗口、允许您重新刷写 Reference Pro 板。

    如果这不起作用、可使用另一个工具将 USB2ANY 刷写到 Reference Pro 中。  它包含在我们的旧版 CodeLoader 软件中。  如果不起作用、请安装 www.ti.com/.../CODELOADER 、然后运行程序 USB2ANY Firmware Loader.exe、该程序位于:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\CodeLoader 4\bin

    这将使您能够将 USB2ANY 软件 v2.7闪存到参考专业版上。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢你的答复。 但我们没有购买  LMX2594EVM 套件。 我们购买了一个用于 ADC 时钟的定制板、其中包含 LMX2594。 在这种情况下、我应该只使用 USB 连接电路板、还是应该购买另一个组件、如 USB2ANY 适配器、以连接到定制电路板上的 LMX2594?

    谢谢你。

    此致

    Ihsan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ihsan、

    是的、如果您从 TI store 购买 USB2ANY、那就可以开始吧。

    73、
    Timothy