This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:时钟基准调节器

Guru**** 2422490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/996914/lmx2820-clock-reference-conditioner

器件型号:LMX2820

您好!

在新设计中、我们将使用 LMX2820作为 PLL。 我们必须使用外部50MHz 正弦波信号作为参考、其功率级别从-10 dBm 变为15 dBm。

 为了避免燃烧 PLL、我们将使用具有低相位噪声的饱和 HBT 放大器、但我们有很多疑问:

  -方法是否正确?

  -如果答案是肯定的,我们是否应该过滤信号?

  -如果方法不正确,我们可以使用什么,而不是使用放大器? 可能是时钟清除器?

  - LMX2820在不增加相位噪声的情况下可以支持的最小输入电平是多少?

谢谢、此致、

艾兹基贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aizkibel:

    基准时钟的相位噪声和压摆率对于 PLL 都很重要。

    如果50MHz 是最大值 您可以提供的输入频率、我建议将其功率设置为15dBm、以便最大程度地提高其压摆率。

    每当您使用有源器件来按摩参考时钟时、请确保接近相位噪声(小于所需的 LMX2820环路带宽)不会降低。 哪种有源器件并不重要。  

    输入电平不是影响相位噪声性能的因素。 例如、我们可以使用300mV LVDS 参考时钟从 LMX2820获得良好的相位噪声。 但是、使用低质量 CMOS XO 参考时钟时、相位噪声可能会很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Noel 的回答、  

    15 dBm=3.5Vpp、超出 LMX2820的限制、但我理解您对压摆率的评论。

    问题是我们无法选择输入电平。 在某些情况下、它将为-10dBm (150mVpp)、在其他情况下、它将为10dBm (2Vpp)、因此有时我们将低于 LMX2820的最小输入电平(0.3mVpp)。 为避免这种情况、我们将需要有源组件、正如您所说的、但是、如果我们在   任何情况下需要低于3.3V 的 Vpp、我们必须使放大器饱和、因此我们的正弦波信号 将是""方形"信号(音调+谐波)。 我们不知道在执行此步骤后、是否最好对信号进行滤波以消除谐波或直接使用方波信号。

    谢谢、此致、

    艾兹基贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aizkibel:

    内部 OSCin 缓冲器也会产生谐波、方波参考时钟正常、无需进行滤波。