This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:有问题的 OSC 时钟参考

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/996455/lmx2492evm-clock-reference-with-osc-in-issues

器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492

您好!

我尝试使用10MHz 外部时钟生成 FMCW 线性调频脉冲。 目前、我将此参考信号连接到 osc_in。

我想知道如何在 TICS Pro 中配置软件和 PLL 设置、以便能够正确生成线性调频脉冲。 现在、

连接参考时钟后、似乎不会生成任何内容。 此外、您是否确实需要从 EVM 中移除 R21和 R28

使用参考时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    EVM 用户指南中有一些示例、您是否能够复制这些示例? 此外、用户指南还提供了有关使用不同参考时钟的部分、请查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  
    感谢您的回答。 我看到了 EVM 用户指南、并在附录 B 中提到移除 EVM 上的两个电阻器。 在软件方面、它对参考时钟没有太多的了解。 请告诉我在用户指南中是否有特定的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    没有针对基准时钟的软件设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否无需在 TICS Pro 中更改 PLL 的值? 此外、是否需要移除电阻器? 是否有一种简单的方法来实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要从板载100MHz 基准更改为非板载10MHz 基准、则需要在 TICS Pro 中将 OSCin 频率从100MHz 更改为10MHz。
     >对于10MHz 基准、请注意压摆率要求。  为了获得最佳的相位噪声、建议使用至少3V/ns 的压摆率。  在极低的压摆率下、您可能会遇到锁定问题。

    应从板载基准中移除 R21和 R28、以防止杂散并提高信号完整性。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、
    感谢您的回答。 我已经降低了 TICS Pro 中的 PLL。 但是、我看不到 LMX2492的任何信号输出。 我尚未移除 R21或 R28。 电路板是否会自动检测 参考时钟输入并从板载时钟切换? 为了正确生成信号输出、我还需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基准没有自动切换。  LMX2492只有一个差分基准输入。  在不移除这些电阻器的情况下、您可以使用任何非板载基准对板载 XO 基准进行硬接线。  因此、可能会感到困惑。

     -您是否使用板载基准确认一切正常并锁定?  为了熟悉该器件、我建议首先按照 EVM 指南示例进行操作。

     -接下来、如果您是非板载时钟、我将移除电阻器、并根据您的配置/目标进行更新。

    73、
    Timothy