This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:TICS Pro

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/995562/cdci6214-tics-pro

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

大家好、

我的客户希望从 TI 网站下载 TICS Pro 并在新 PC 上设置 CDCI6214的频率。

客户下载的 TICS Pro 版本如下所示。
TICS Pro 安装、版本1.7.2、2021年2月5日。

安装完成、CDCI6214选择完成、频率在向导中设置、并显示"找到解决方案"、但即使客户将其传输到方框图、也不会反映找到的设置。

左下角的日志式窗口中显示以下内容。

[警告]:Flex 脚本出错

PDN_PLL_fodclk

Python 错误:

PDN_PLL_fodclk

[PYTHON]:在 CDCE6214_Extra:672中显示频率规划、System.Object 显示频率规划134美元(...

[PYTHON]:BTN_wiz_01_NEW_Update in C:\ProgramData\.....

方框图仍然显示了似乎完全无关的频率和寄存器设置。
我应该如何处理此问题?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口山、您好!

    我们是否可以为 客户配置获取.TCS 文件(文件->保存)? 我们希望复制该错误、以便弄清 为什么 TICS Pro 会生成错误。  我 相信 TICS Pro 正在尝试设置 不存在或已删除的字段、但如果 需要进一步调试、获取.TCS 文件复制错误会很有帮助。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢您的支持。 我将通过电子邮件发送 e.TCS 文件。

    此致、

    山口