This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:lmk03806 PLL 分频器值

Guru**** 2767255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806, PLLATINUMSIM-SW, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/996001/lmk03806-lmk03806-pll-divider-values

器件型号:LMK03806
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW、LMK03318

您好!

我在我的设计中使用的是 LMK03806。 设计详细信息如下所示

FOSCin = 10MHz

要生成的输出频率= 204MHz

我计划使用 Fvco = 2448MHz。  

请建议 PLL 分频器值以获得最佳性能。

此外、还阐明  了相位检测器频率对总体抖动性能的影响。

提前感谢、

Pratiksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratiksha 您好、

    LMK03806包含一个倍频器、因此可用的最高参考频率为20MHz。 VCO 频率必须为2448MHz、因为其他有效分频不能产生204MHz。 GCD (2448、20)= 4MHz、因此您将启用基准倍频器、将 R 分频器设置为5、并将总 N 分频器设置为612。 有效的预分频器/N 分频器组合包括:

    • 2和306
    • 3和204
    • 4和153
    • 6和102

    一个值与另一个值相比没有很大的好处、但通常我们建议使用最高的预分频器值来减少使用的 N 分频器级总数。

    通常、相位检测器频率越高、带内噪声越低、PLL 带宽也越高。 请注意、我们在 PLLatinum Sim (PLLATINUMSIM-SW)中提供了 LMK03806模型、可用于对不同相位检测器频率、电荷泵增益、环路滤波器带宽等的影响进行建模

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    出于某些原因 、我无法下载软件  PLLatinum Sim。

    请检查时钟抖动性能以了解我的设计要求。

    由于、为了获得适当的抖动性能、4MHz 的相位检测器频率似乎非常低。  

    提前感谢、

    Pratiksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratiksha、

    我同意、4MHz 环路滤波器肯定会阻止您实现比我预期的更好的 RMS 抖动数。 我得到大约1200fs RMS 12k-20M @ 204MHz 载波、其中 C1=10pF、C2=56nF、R2= 8.2kΩ 680Ω 200Ω Ω、并且集成组件设置为 C3=18pF、C4=10pF、R3=8 Ω、R4=8 Ω。 由于相位检测器频率较低、PLL 噪声是主要影响因素。 我认为您无法在这一范围之外进行优化、因为由于您的器件选择和基准/输出频率要求、您会遇到一个基本限制。

    我想您最好使用 LMK03318等具有成本优势的器件、它具有支持20MHz 相位检测器的更高 VCO 频率和有助于降低 PLL 噪声影响的更高电流电荷泵。 如果没有太多的优化、5100MHz VCO、N 分频器=255、20MHz 相位检测器、6.4mA 电荷泵增益、25的输出分频器、我将得到大约175fs RMS 12K-20M @ 204MHz 载波。 C1 = 450pF、C2 = 4.7nF、R2 =~1.2kΩ Ω、C3 = 10pF、R3 = 18Ω Ω。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!