This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00306:它在多个电源引脚上是否有任何优势?

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/996274/lmk00306-does-it-have-any-benefit-on-multiple-power-supply-pins

器件型号:LMK00306

大家好、

我将通过查看 LMK00306和 Si53301来比较每个器件的优势/劣势。 在检查引脚排列时、我发现 LMK00306更大(Si53301的5x5mm 32引脚上为6x6mm 36引脚)、另外4个引脚由电源引脚和 GND 引脚组成。 我想知道、与 Si53301相比、多个电源引脚(VCC、VCCOA、VCCOB)是否具有任何优势。

此外、如果 LMK00306比 Si53301有任何特殊优势、请告诉我。 感谢您的大力帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

     电源引脚的数量越多、意味着每个 输出 驱动器都更接近于其内部 LDO 并实现旁路。 这将改善 LMK00306的 EMI、尽管我承认我尚未对此进行测试。 总电流保持类似- Si53301具有65mA 的典型内核电流、外加6个 LVPECL 3.3V 输出的6个35mA;LMK00306具有 大约50-70mA 的典型内核电流(取决于输出格式- LVPECL 为50mA)以及6个 LVPECL 3.3V 输出的2个100mA。 根据 LMK00306数据表中的压摆率与附加抖动图以及 Si53301数据表中相应的差分压摆率附加抖动测量结果、性能相似。 此外、采用更大的封装时、LMK00306 的热性能会稍好一些。

    此致、

    Derek Payne